请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具/软件:
我对 Sitara AM6232的片上端接值有疑问。
根据数据表、可以设计阻抗与40 Ω 不同的布线、这将非常有利于布局。
但是、我找不到所有 ODT 值都可以配置的信息。
请帮助了解可用的 ODT 配置选项以及配置这些选项的过程。
我提到了数据表、器件的 TRM 和以下有关 LPDDR 布局指南的应用手册。
https://www.ti.com/lit/an/sprad06c/sprad06c.pdf