This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:配置 SNMP V1和 SNMP V3

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506571/am4376-configure-snmp-v1-and-snmp-v3

器件型号:AM4376

工具/软件:

您好:

我们将 Linux 内核5.10和 SDK 8.2用于 A437X 处理器  

1)我们需要启用 SNMP V1 这是针对  Linux 内核5.10和 SDK 8.2的 、我们如何配置和插入它

2)我们也需要启用  我们可以为此使用的 Kenrel 和 SDK 版本的 SNMP V3  

谢谢

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了方便用户进行实验、SDK 文件系统中提供了 SNMP。 TI 不提供对 SNMP 的支持、因为它不属于 TI CPSW 驱动程序或 PRU ETH 驱动程序。 我们没有任何有关如何配置它的示例。 SNMP v3可能在 Yocto 构建环境中可用。

    此致、

    Schuyler