This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:SPI 电压

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502807/am62l-spi-voltages

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的支持:  

指定的 Focus 客户询问:

在下表中、CAP_VDDSHV_MMC 信号名称旁边有一个注释(1)。 我无法理解笔记本的措辞。

具体而言、其中的"当 SDIO_LDO 用于为 VDDSHV3或 VDDSHV4供电时"。

例如、如果我使用 MMC2、我想在3.3V 下使用它、那么我将为 VDDSHV4引脚提供3.3V 电压。

如果我要在1.8V 下使用 MMC2、那么我需要为 VDDSHV4引脚提供1.8V 的电压。

数据表讨论的是 SDIO_LDO? 是否有办法使用 MMC2并使用外部电源为 VDDSHV4引脚提供电压?

此致、  

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62Lx 器件具有一个称为 SDIO_LDO 的内部 LDO 电路、由 MMCSD1主机控制器控制。 SDIO_LDO 用于在将 UHS-I SD 卡连接到 MMC1端口时为 VDDSHV3供电、其中 UHS-I SD 卡的初始 IO 工作电压 为 1.8V、并在切换到较高速度模式时更改为3.3V。 该内部 SDIO_LDO 允许 MMCSD1主机控制器在通知 SD 卡更改其工作电压的同时、更改与 MMC1信号相关的 VDDSHV3工作电压。 但是、系统设计必须将名为"CAP_VDDSHV_MMMC"的内部 SDIO_LDO 输出引脚连接到相应的去耦电容器和 VDDSHV3电源引脚。

    我需要更改注释并删除对 VDDSHV4的引用。 创建注释时、我假设内部 SDIO_LDO 可 由 MMC1或 MMC2控制、类似于在 AM65x 中实现的方式。 但是、我最近确认在 AM62Lx 中实现的内部 SDIO_LDO 仅由 MMCSD1主机控制器控制。 因此、绝不会有 "CAP_VDDSHV_MMMC"连接到 VDDSHV4电源引脚的情况。

    注意:SDIO_LDO 输入引脚(VDDA_3P3_SDIO)应连接到用于为 SD 卡供电的同一3.3V 电源轨、并且该3.3V 电源轨需要在路径中具有电源开关、以便在需要复位 SD 卡时可以同时打开/关闭 SD 卡电源和 SDIO_LDO 电源。 该开关需要由上电复位、热复位和 GPIO 的 AND 函数控制、以便在需要复位时对 SD 卡进行下电上电、因为对 SD 卡进行下电上电是复位的唯一方法。 VDDSHV3电源轨需要与 SD 卡同时循环开/关、因为与这两个器件关联的 IO 不具有失效防护功能。 因此、为 VDDSHV3供电的 SDIO_LDO 需要连接到为 SD 卡供电的同一3.3V 电源轨。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    谢谢!   

    两个澄清问题:

    1)理解,但请澄清。 是否说 MMCSD1主机控制器可以将 SDIO_LDO 输出电压从1.8V 更改为3.3V、从3.3V 更改为1.8V?

     2)理解。 但是、为什么这样的设计是在 VDDSHV1域(MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP)下连接两个 MMCSD1主机控制器的接口引脚? 连接到 VDDSHV3时来自 SDIO_LDO 的任何电压变化都不会反映在这两个输入引脚上。 请提供建议

    此致、  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的、有一个由 MMCSD1主机控制器提供的内部信号连接到 SDIO_LDO、其中它控制 SDIO_LDO 的输出电压 。

    默认情况下、SDIO_LDO 将将其3.3V 输入传递到其输出。 其输出将在 MMCSD1主机控制器向 SD 卡发送命令、以将其 IO 电压从3.3V 更改为1.8V。 SD 卡具有类似的 IO 电压控制电路。 SD 卡置于1.8V IO 模式后、其返回 3.3V IO 模式的唯一方法是对卡的3.3V 电源进行下电上电。 由于 SD 卡没有复位引脚、因此需要进行下电上电。 重要的是、在对 SD 卡进行下电上电的同时对 VDDSHV3电源轨进行下电上电。 因此、SDIO_LDO 3.3V 输入和 SD 卡3.3V 电源需要通过一个通用的3.3V 电源开关提供、该电源开关由上电复位、热复位和 GPIO 的与功能控制。 此电源开关和和 功能 允许针对这三个输入中的任何一个对 SD 卡电源和 SDIO_LDO 进行下电上电、从而将卡复位并使其恢复到3.3V IO 模式。

    2) SDCD 和 SDWP 信号仅连接到 SD 卡连接器内置的卡检测和写保护开关。 这些信号通过外部拉电阻器上拉至 VDDSHV1、 卡检测和写保护开关 会将这些信号连接到 VSS 、以指示检测到卡或设置了写保护。 我们特意将这些信号置于常开型 IO 电压域中、因为 即使在 VDDSHV3电源轨关闭或电压变化时、MMCSD1主机控制器也需要知道这些信号的状态。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚意识到我在最初的答复中有一个错误。 我意外交换了描述 SD 卡 IO 电压的语句中的电压。 这句话应该已经说过:" UHS-I SD 卡的初始 IO 工作电压 为 3.3V 、在切换到其中一种高速模式时会变为1.8V。"

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取并传递数据。  非常感谢!

    Blake