This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:模型图初始化错误

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1495955/tda4vm-model-graph-init-error

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

下面是一个 我使用贵公司工具链转换的 modele2e.ti.com/.../2117.model.zip、但转换后无法在电路板上进行初始化。 您能否告知可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的学明:

    感谢您问这个问题。

    您是使用 TIDL 工具、还是在 SDK 中使用模型转换工具?

    另外、请告知我们您正在使用的软件的确切版本。

    另外、请告知我们您正在使用的器件和电路板。

    最好的摄政

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 SDK 中使用模型转换、它可以成功转换!

    TI sdb 版本为8.6、平台为 tda4vm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 系统中正在跟踪该问题:TIDL-7432

    此致

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 4x4卷积配置不受支持、TIDL 创建阶段会返回一个故障。 您可以修改模型、改为使用5x5卷积(训练期间)、也可以通过将剩余权重(25分之9)设为零来修改训练后的权重

    谢谢、

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod:

    与客户沟通、他们将根据我们的建议修改他们的模型尝试。 非常感谢!

    此致!

    Han Tao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xueming、

    您能否帮助说明是否可以根据 TIDL 专家的建议解决该问题? 谢谢。

    BR、Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此 TT 标记为待解决、如果有任何新情况、请随时创建新 TT。