This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 WDR 模式下、AWB 校准异常。

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506724/tda4ven-q1-in-the-wdr-mode-the-calibration-of-awb-is-abnormal

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好 TI

我的校准步骤如下:
首先、生成初始参数:imaging/tools/default_DCC_profile_gen/scripts$python ctt_def_xml_gen.py…/configs/

2.编译初始参数并制作卡后、校准 BLC。 校准结果为171、在线性模式下校准为256。 已通过传感器 FAE 确认 BLC 数据正常。 获取 BLC 数据后、正确的 BLC 值和 pwl 点将填充在 imaging/tools/default_DCC_profile_gen/configs/中 。 再次重复步骤1以生成新参数
3.在 D65/TL84/A/H 光源下拍摄原始图像。 打开 DCC 工具上传原始图像和 pcl.txt 文件后、继续单击 nextpage-->完成并执行 Process 插件
4、最终计算出的 CR/CB 曲线和4格雷亚1曲线异常。
请帮助调试异常的原因。 非常感谢

  AWB 插件填充的数据

第1页、共4页

CR-CB:

附件将上传到 pcl.txt

太棒了!

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pwl.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    仅对于调优工具中的 AWB 校准、BLC 或线性模式并不重要。

    您只需要输入正确的原始图像和拐点文件,这可能会根据插件指南删除 BLC。

    请仔细查看 AWB 插件指南、并使用来自传感器驱动程序的正确台阶电平值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hang Hua

    我仍然不明白哪个步骤是错误的。 关于 BLC 值、在传感器驱动程序中将其填充为0。 我还尝试将其更改为0、结果大致相同。 此外,在线性模式下,它是略绿色的。 除了校准之外、哪里可以调整 AWB 增益? 我没有在 xml 文件中找到它。  

    还有一个新问题:现在无法再读取色温值。 以前,它可以读取,我捕获的日志,以及我读取的 AE 统计,有相对多的 G 块,并且 Rgain 和 Bgain 也相对较大,但图片是绿色的。 太奇怪了。

    e2e.ti.com/.../_5B00_com-COM13_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_26_5F00_140309_2900_--COM13--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM13_29002900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请遵循 Gang Said 并仔细检查指南。

    请仔细查看 AWB 插件指南、并使用来自传感器驱动程序的正确基座值

    在指南中、您可以看到如下所示的参考 kneepts:

    很显然、您正在混合输入和输出。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

    修改 kneepoint 文件后、校正结果与线性模式中的校正结果类似。 也存在线性颜色投射问题。 我将分别提及一个新案例。 非常感谢!

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    还有一个线性颜色转换问题。

    您是指 AWB 彩色铸造吗?

    请在故障情况下共享您的校准 xml 文件并采样原始/YUV 图像(在 WDR 模式下)。