This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:USB3速度与 CPU 时钟速度

Guru**** 2363170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507832/dra829v-q1-usb3-speed-versus-cpu-clock-speed

器件型号:DRA829V-Q1
Thread:DRA829中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

 

当 DRA829与以2GHz 运行的 CortexA72 CPU 一起使用时、USB3速度已按预期在120Mbyte/s (1Gbps)处进行了测试

但在将 CPU 频率从2GHz 降至1GHz 后、我们发现 USB3.0速度也降至60Mbyte/s (除以2)

CPU 频率和 USB3.0内部时钟似乎直接依赖!

 

您能否分享在以1GHz 运行 CPU 时如何以120Mbyte/s 的速度使用 USB3?

是否有预分频器/分频器设置为这样做?

 

谢谢!

 

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:

    我已指派相应的专家处理此问题。感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 和 PHY 在与 A72完全不同的时钟上运行。  
    什么会触发 USB 数据(它是周期性事件)?

    我猜最好的是 RTI 基随着 A72频率而变化、因此 USB 的吞吐量发生了变化。

    Kevin