工具/软件:
您好、
您能否帮助提供 AM6254的解决方案、以说明如何 配置 CPSW MAC TX 延迟以及如何 配置 PHY RX 延迟、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
您能否帮助提供 AM6254的解决方案、以说明如何 配置 CPSW MAC TX 延迟以及如何 配置 PHY RX 延迟、谢谢。
您好、张亮、
Unknown 说:如何 配置 CPSW MAC TX 延迟
请注意、MAC TX 延迟固定为约2ns、无法进行调节。 它应符合 AM62x 数据表中的规格。 您可以根据您使用的是 RGMII 模式还是 RMII 模式进行检查。


Unknown 说:如何 配置 PHY RX 延迟、谢谢
这将取决于您使用的以太网 PHY 驱动程序。 例如、如果您在我们使用 Linux 操作系统的 AM62x EVM 上使用 DP83867 PHY 驱动程序、Linux DP83867 PHY 驱动程序 能够根据 Linux 器件树设置中指定的值配置 PHY RX 延迟。
DP83867 PHY 驱动程序: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/net/phy/dp83867.c?h=ti-rt-linux-6.6.y-cicd
指定 PHY RX 延迟的 DTS 线: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts?h=ti-rt-linux-6.6.y-cicd#n222
如果您有后续问题、请告知我们。
-道林