This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:TDA4A\V 型号检测

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507091/tda4vp-q1-tda4a-v-variant-detection

器件型号:TDA4VP-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHTDA4VLTDA4VM

工具/软件:

您好 TI、  

是否有办法在运行时检测 TDA4的型号(如寄存器或任何机制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有用于标识器件型号的寄存器、所有型号的器件 ID 都相同。


    在运行计时器时了解器件型号有什么用途?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要在运行时读取此信息、以便根据另一个 CPU/控制器的变体定义某些配置。

    因此无法在运行时识别变体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此无法在运行时识别变体?

    根据我的理解、我们在运行时可能不知道。

    如果可能、我已请硬件工程师在此处发表评论。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以根据 JTAG_USER_ID 寄存器区分具有不同基本器件型号的器件。  因为 TI SDK 不支持基于该寄存器的功能启用/禁用、所以并没有广泛记录这一点。

    您尝试区分哪些具体的器件型号?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们只需要知道哪个 tda4型号在低电平、中电平或高电平下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    只是为了确认... TDA4"高电平"通常指 TDA4VH88。  TDA4"mid"通常指 TDA4VM88。  TDA4"低"(也称为 Mid Eco?) 指 TDA4VE88。  这是您需要的吗?  请参阅数据表:

    高:TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 JacintoTm 处理器数据表(修订版 B)

    MID: TDA4VM 处理器数据表(修订版 K)

    低电平: TDA4VE TDA4AL TDA4VL JacintoTm 处理器、器件版本1.0数据表(修订版 B)

    为了区分不同的超集器件、您可以使用器件 TRM 中的 JTAG_ID。

    例如、TDA4VH JTAG_ID:

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于每个型号、要从该寄存器读取的预期值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 TRM、了解每个型号的 JTAG ID。

    我提供了以下每个型号的 JTAG ID 数据以供您参考。

    TDA4VL:


    TDA4VM:

    TDA4VH:


    此致、
    Sudheer