This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:串行 NAND 引导流程问题

Guru**** 2363170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487356/am625-question-for-serial-nand-boot-flow

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

我的客户对串行 NAND 引导有几个问题。
下面是 TRM 第5.4.10.1节。

Q1)在页面读取命令后、引导加载程序是否检查 BUSY 位?
Q2)如果 Q1的答案是"是"、则使用哪个命令(和格式)?
Q3)如果 Q1的答案为"否"、则在"页面读取"命令之后插入了多少等待时间?
Q4)您是否有任何特定的 QSPI NAND 器件型号与 AM62x 兼容?

谢谢。此致、
田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    ROM expert is out this week。  我猜是检查了 BUSY 位、13h 命令后跟3个地址字节。  [/报价]

    客户可以等待最后的答案、直到下周。 因此请再次咨询 ROM 专家。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实与 ROM 团队确认、 在发出页面读取命令(13h)后、ROM 会轮询状态寄存器(0Fh)、直到 BUSY 位被清除或/根据读取的数据大小和总线时钟频率计算出超时值。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的确认。
    您是否意味着 ROM 代码会轮询状态寄存器中的繁忙位、即使在 计算出的超时之前该位未清零、也会转到下一步并正确启动?

    根据以下常见问题解答、 "读取状态寄存器"的要求如下。
    "闪存必须在1S-1S-1S 模式下支持此命令、操作码为0x05、0地址字节、0个虚拟周期。"  
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946418/faq-tda4vm-is-there-a-guide-to-choosing-the-right-ospi-flash-parts-that-are-supported-on-jacinto-7

    客户想知道 NAND 器件是否支持上述要求、该器件不能用作引导器件。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichiro、是的、它将在清除 BUSY 位或满足超时后继续执行下一步。   

    我不知道这一要求来自何处。   让我看看能否找到答案。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 J7常见问题解答适用于 J7 Linux 和 U-Boot、因为它说:"要使 Linux 和 U-Boot 中支持闪存、应满足以下要求"。  

    为了回答您有关投票的问题、我们已与 ROM 团队确认以下内容:

    • ROM 将在每条页读取命令后使用读取状态寄存器检查 BUSY 位
    • 状态寄存器轮询命令始终在1S-1S-1S 模式下发送。 操作码为0xF
    • 状态寄存器轮询的超时最小值为2ms、这意味着如果 BUSY 位未被2ms 清除、则它将继续执行。

    2ms 的最小时间应该足够长、以便大多数 NAND 闪存器件加载页面、该时间范围通常为微秒。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的详细回答!
    客户希望确认以下几点。

    客户想知道 NAND 器件是否支持上述要求、该器件不能用作引导器件。

    根据您的回答、NAND 似乎可用作引导器件、即使它不支持带有 Opecode 0xF 的"读取状态寄存器"命令。
    对吧?
    或者在其他位置使用"读取状态寄存器命令"?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

    我想知道他们所考察的器件中哪些不支持带有操作码0xF 的 STATUS 寄存器命令?

    我们已经使用 Winbond 和 Micron 进行了测试、每个都有用于 BUSY 位的相同位置。

    如果器件不支持 STATUS 寄存器命令0xF、则2ms 的超时值将在每次读取页面时生效、但仍应完成。  但是、这可能对客户来说并不理想、因为这会导致启动时间长得多。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我想了解他们关注的是哪个器件不支持带有操作码0xF 的状态寄存器命令?

    我询问客户器件型号。

    但是、这可能不是客户的理想选择、因为这会导致更长的启动时间。

    您能否仔细检查 ROM 代码的其他部分中未使用"读取状态寄存器"?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro、ROM 将以相同的方式执行从 NAND 中读取数据。  不知道为什么您询问 ROM 代码的其他部分是否使用了该编译器。  每当 ROM 从串行 NAND>读取时、都会使用我

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我刚刚向您发送了 NAND 器件型号以及客户计划使用的数据表。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了数据表、似乎都在地址0xC0处支持命令0xF、因此它们将支持"读取状态寄存器"。

    不过、最后、为了确定器件是否可以引导、我建议客户将 EVM 上的器件更换为他们感兴趣的器件、并尝试从这些器件进行引导。 由于各种各样的器件具有不同的特性和规格、因此很难明确地说某个器件是否能够启动。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD:

    似乎两者都在地址0xC0处支持命令0xF、因此它们将支持读取状态寄存器。

    根据以下常见问题解答、命令需要为0x5、地址为0x0。 这是拼写错误吗?
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946418/faq-tda4vm-is-there-a-guide-to-choosing-the-right-ospi-flash-parts-that-are-supported-on-jacinto-7

    BTW、上述常见问题解答是从下面的 AM62 SDK 文档链接过来的。
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-QSPI.html#ospi-QSPI-NOR-NAND


    谢谢。此致、

    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您发布的两个链接都适用于独立于 ROM 的 Linux/U-boot。 如果您对该软件有任何疑问、我会推荐 您专门针对这些软件详细信息的单独票证。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我有点困惑。 您是否表示 ROM 和 Linux/U-boot 支持的 NAND 器件有所不同?
    - ROM 支持0xF 作为读取状态寄存器命令。
    - Linux/U-boot 支持0x5作为读取状态寄存器命令。
    这对我来说毫无意义。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ROM 是器件上的非易失性代码、无法更改、用于加载引导映像、可称为主引导加载程序。 原始问题参考了有关 OSPI NAND 引导的 TRM 一章、该引导加载程序是从串行 NAND 闪存读取映像的主引导加载程序。 无法更改引导的这些要求。

    主引导加载程序将映像加载到 SoC 中、之后全部取决于用户选择将映像放入闪存中的内容。 它通常是某种形式的次级引导加载程序、例如 MCU+SDK 甚至裸机代码中提供的内容;它不必是 U-boot。 这完全由用户决定次级引导加载程序的用途、甚至需要什么。一些客户从 OSPI 进行引导、然后再也不需要针对其用例再次触摸次级引导加载程序。

    辅助引导加载程序完全由用户自定义。 通常用于引导 Linux 的 U-boot 是开源的、所有驱动程序/要求都取决于代码本身以及如何为用户自定义。 如果您询问 Linux/U-boot 要求及其相关详细信息、您将更幸运地提交有针对性的软件问题单 、以便能够理解该软件所需或不需要的内容。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的澄清。 我了解了主引导加载程序和次级引导加载程序之间的差异。
    客户在这里询问的是主引导加载程序(ROM 引导加载程序)、无法更改用户。

    Q1)我从前面的讨论中了解到、主引导加载程序支持 Opecode 0xF 作为读取状态寄存器。 对吧?

    Q2)另一方面、Linux/U-boot 支持 Opecode 0x5作为读取状态寄存器、对吗?

    Q3)如果 Q1/Q2的两个答案均 为"是";
    -对于串行 NAND 引导、必须使用 opecode 0xF。
    -如果客户用例中需要串行 NAND 访问、则 Opecode 0x5是可选的。
    对吧?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koichiro

    1)是的

    2)不确定 MCU+SDK 驱动程序支持什么。  我将转发您的问题以获得答案。

    3) 0xF 必须与 ROM 兼容。  我不知道次级引导加载程序的默认操作是什么。  但如果器件同时支持这两种操作码、则可以同时支持这两种操作码。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我通读此主题并回答未决问题。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCU+SDK 驱动程序支持

    在 MCU PLUS SDK 上、读取 NAND 闪存状态寄存器的命令确实为0xFh。

    在 ROM 上、读取串行 NAND 引导状态寄存器的命令仅为0xFh。

    此致、

    Vaibhav