主题:DRA821中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 Champ:
客户反馈 DRA821 EVM 可以顺利从 OSPI 闪存引导、但 savenv 不会保存到 OSPI 闪存上。
控制台日志已附加、没有有关 env 保存位置的提示。
SF 探针可以检测 s28hs512t
ENV REDUNDND 看起来正常和工作
但是、saveenv 然后重置将发现 env 未保存。
OSPI 闪存写入是否有任何限制?
Br、Rich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Champ:
客户反馈 DRA821 EVM 可以顺利从 OSPI 闪存引导、但 savenv 不会保存到 OSPI 闪存上。
控制台日志已附加、没有有关 env 保存位置的提示。
SF 探针可以检测 s28hs512t
ENV REDUNDND 看起来正常和工作
但是、saveenv 然后重置将发现 env 未保存。
OSPI 闪存写入是否有任何限制?
Br、Rich
您好 Rich、
只需问几个问题:
此致
Gokul
Gokul,
客户正在使用 SDK 10.0并在 TI J7200 EVM 上进行测试。
客户和我阅读了您指出的 e2e、使用 OSPI 作为引导介质时、saveenv 存在问题。 uENV.txt 是可以理解的替代。
但是、在客户对其所有产品(包括 TI 解决方案 SOC 等)、 AM62x 和 AM64x 上使用时、他们会在闪存上的 env 中保存密码。
如果密码的哈希值保存在 uENv.txt 中、则会得到该哈希值。
这种限制是来自 u-boot 版本、SDK 版本还是要从 OSPI 引导的 ROM 代码?
是否可以修复它或其他替代方法来保存到其他闪存?
Br、Rich