This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:如何访问 MCU 域计时器?

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507317/j721exsomxevm-how-to-access-the-mcu-domain-timers

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具/软件:

大家好。

我看到 MCU 域中有10个32位计时器可用。

如何操作 访问这些计时器 以便监控我的 函数/任务执行时间 在我的中 裸机应用程序 运行的 MCU 吗?

我在"PDK -模块"部分中找不到任何 API。 如何访问特定计时器以查看应用程序执行时间?

如果 PDK 中有任何可用计时器的裸机示例、如果是、那会很好、请提供指导!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    使用 MCU 域计时器来测量性能有任何具体原因? 您可以使用 GTC 等通用计时器吗? 在 Vision Apps 中、我们使用通用 GTC 计时器来测量性能。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh。

    我想将 MCU 域计时器用作基准测试应用的一部分、以尽量减少可能注入和扰乱结果的任何开销。

    该应用程序用于对 MCU1_0上的实时内核 cortex RF5进行基准测试。 MCU 域中可用的计时器似乎是获得执行时间的理想方法。

    至于 GTC、如何访问它们? 是否有相应的文档?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    对于 GTC 文档、您可以参阅 TRM、它非常简单的64位计时器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh。

    感谢您的信息。

    MCU 域计时器呢? 如何访问它们?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您可以使用 OSAL 层中的 TimerP 模块来访问 MCU 计时器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    首先、感谢您的快速响应。

    我会尝试一下、如果有任何疑问、可以通过此主题联系。

    谢谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arun。