This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1 :当我们转换模型时,如果 concat 层的输入来自上一层的副本,模型转换过程将失败

Guru**** 2394085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487591/tda4vh-q1-when-we-convert-the-model-if-the-input-of-concat-layer-comes-from-a-copy-of-the-previous-layer-the-model-conversion-process-will-fail

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

我们使用的版本是 tidl 10.1

当我们转换模型时,如果 concat 图层的输入来自最后一个图层的副本,则模型转换过程将失败。  如下图所示。

我们提供了一个具体的模型。 请尽快解决。

e2e.ti.com/.../our_5F00_model.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您提供该模型。  今天稍后我将介绍。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认可以关闭此功能。