This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP

Guru**** 2366750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507806/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好团队:

在我们的应用中,我们计划使用此 IC AM62A74AUMSIAMBRQ1 。

我们的查询如下:

中针对 IO 引脚提到的去耦电容器 BOM 额定值为10V、X5R 非 AEC。

 我们的应用是汽车,在这种情况下,我们可以使用6.3V 和 X5R AEC 认证?

2.我们想知道引脚上的电压电平是多少(G13、K16、T14、M16、R8、G15、J16、G10、G8)

此致、

Tirthal Patel