This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A 定制电路板随机引导失败

Guru**** 2394085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504272/am62a7-q1-randomly-boot-fail-in-am62a-custom-board

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 SDK9.2、他们正在使用 HSFS AM62A、客户反馈他们面临以下随机错误:

错误:bootloader_verifyMulticoreImage:655:验证映像失败
一些测试失败!!

不会每次都发生这种情况、可以通过在函数下方重试一次或两次来解决这种情况。

bootloader_parseMultiCoreAppImage
你能给我一些建议吗?  
 
BR、
Biao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    根据说明、他们似乎使用的是定制电路板、请确认相同。

    Unknown 说:
    它不会每次出现、并且可以通过在函数下面重试一次或两次来解决。

    您能否详细说明一下、在没有失败的情况下、您采取了哪些不同的做法。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的会议:

    背景

    我们修改了 linker.cmd 脚本、将加载地址从 DDR 更改为 MSRAM。 这会有什么影响吗? 我们基于 IPC 演示工程的 linker.cmd 进行了更改、但由于 MSRAM 只有512KB、没有足够的空间、因此 BSS 数据仍然映射到 DDR。

    e2e.ti.com/.../After-the-link-is-modified.zipe2e.ti.com/.../Before-the-link-was-modified.zip

    调查

    添加了日志打印并将问题定位到Sciclient_readThread32函数的异常返回值中。

    此函数似乎用于从安全代理的特定线程通道读取32位数据。

    正常情况下、返回值为标志2、请求(req)和响应(resp)相同。

    在异常情况下、返回值为0、请求(Req)和响应(RESP)不同。

    标志的含义

    一些尝试

    我在 SBL 代码中添加了 RETRY 逻辑。 从结果来看、重试似乎是有效的。 大多数情况下、单次重试就足够了。 但是、偶尔会出现故障、这可能表明三次重试是不够的?

    您有任何分析想法吗?

    此致、

    Ruda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    你有什么建议吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    请给我几天时间来完成此过程、并为您提供更新。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    您对此案例有何建议?

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    我假设您使用的是 SBL OSPI、请确认相同内容。

    我们修改了 linker.cmd 脚本、将加载地址从 DDR 更改为 MSRAM。 这会有什么影响吗?

    我怀疑这可能是出现故障的原因、您是否尝试过在 DDR 中保留应用程序的加载地址并尝试引导映像? 如果在这种情况下能够引导映像、则可以确认此问题与将加载地址更改为 MSRAM 有关。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    是、客户正在使用 SBL OSPI NOR 引导模式。

    我怀疑这可能是失败的原因

    您能说明一下原因吗? 实际上、在默认的 SDK9.2示例中、linker.cmd 加载地址为 MSRAM。 为什么客户遵循默认设置会导致此问题?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    您能否启用 TIFS 日志并与我共享这些日志、请参阅以下链接以了解如何启用它们: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/09_02_00_38/exports/docs/api_guide_am62ax/TOOLS_SYSFW.html#SYSFW_TRACE_ENABLE

    此致、

    会面。