This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:修改视频流帧标题

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505977/sk-am62a-lp-modifying-the-video-streaming-frame-title

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

 EDGEAI_SDK_VERSION 为10_00_00、 EDGEAI_VERSION 为10.0。 下面的显示了 Linux 命令 env 的输出:
Root@am62axx-EVM:/opt/edgeai-gst-apps env
SHELL=/bin/sh
Qt_QPA_EGLFS_INDURATION=eglfs_kms
Qt_WAYLand_shell_integration=xdg-shell
EDITOR= vi
QTWEBENINE_DISABLE_沙 盒=1
PWD=/opt/edgeai-gst-apps
LOGNAME=
EDGEAI_GST_APPS_PATH=/opt/edgeai-gst-apps
HOME=
LANG=
Qt_QPA_EGLFS_ALWAYS_SET_MODE=1
WAYLAND DISPLAY=/run/wayland-0
Qt_QPA_EGLFS_KMS_CONFIG=/etc/qt5/eglfs_kms_cfg.json
ssh_connection=::FFff:192.168.0.104 62858::FFff:192.168.0.127 22
Device_name=AM62A
PYTHONPATH=/usr/lib/python3.12/site-packages/
TERM=
USER=
SHLVL= 1.
oB_demo_assets_path=/opt/oob-demo-assets
SSL_CERT_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
model_zoo_path=/opt/model_zoo
PS1=\u@\h:\w\$
ssh_client=::FFff:192.168.0.104 62858 22
EDGEAI_SDK_VERSION=10_00_00
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
QTWEBENINE_CHROMIM_FLAGS=--disable-seccomp-filter-sandbox
EDGEAI_VERSION=10.0
SOC= am62a
SSH_TTY=/dev/pts/0
EDGEAI_DATA_PATH=/opt/edgeai-test-data
OLDPWD=/opt/edgeai-gst-apps
/usr/bin/env

背景:
我正在使用 SK-AM62A-LP 进行视频流式传输。

问题:
如何更改框架标题? 我设法修改了绿色的,但不是红色的。 要更改红色标题、我是否需要修改 GStreamer 流水线?


感谢您的关注。 我期待听到任何人的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将您的问题转交给我们的专家。 请期待下周初收到回复。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mak、

    Texas Instruments Edge AI可通过 GStreamer 插件 tiperfoverlay 的元素属性main-title""更改""标题。 例如、以下命令会将标题更改为"我的标题":

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a.bin format-msb=7 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! \
    tiperfoverlay main-title="My Title" ! queue ! fpsdisplaysink fps-update-interval=5000 name=rgb video-sink="kmssink driver-name=tidss force-modesetting=true sync=false" text-overlay=false sync=false
    

    此致、

    建中