This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:暴风雨导致 RMII2可以't 自动恢复

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503965/am3352-netwok-storm-lead-to-rmii2-can-t-resume-automatically

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好、

我们使用 Linux 版本3.14.26、双 MAC 模式运行 AM3352。

1. PHY 开关连接到 AM3352 RMII1、禁用 MAC2 Ping 成功、环回网络风暴测试后、可实现 自恢复

2.  PHY 开关连接到 AM3352 RMII1、启用 MAC2 Ping 成功、环回网络风暴测试后、 除非 ifconfig eth down / up、否则无法自恢复

PHY 开关连接到 AM3352 RMII2、禁用 MAC1 Ping 失败。  

4. PHY 开关连接到 AM3352 RMII2、启用 MAC1 Ping 成功、在环回网络风暴测试后、 除非 ifconfig eth down / up、否则它无法自恢复

如果我们能够成功执行上述3号 ping 命令、并再次尝试回送网络风暴测试?

或者、是否有任何其他解决方案可 在网络风暴后设置 RMMI2自恢复?