主题中讨论的其他器件:AM62L
工具/软件:
已将此帖子引向补丁 UBoot 以支持 DDR4。
但可以使用 inintr_cahes 运行、如果保留它、代码将挂起、如果注释掉、它可以运行。
客户使用早期的 AM62L 器件、它是否与 AM62L 器件或其电路板设计有关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
已将此帖子引向补丁 UBoot 以支持 DDR4。
但可以使用 inintr_cahes 运行、如果保留它、代码将挂起、如果注释掉、它可以运行。
客户使用早期的 AM62L 器件、它是否与 AM62L 器件或其电路板设计有关?
尊敬的 Bin:
客户仅提供了1pcs 电路板。
降低 DDR 速度、导致无法进入 SPL、尝试了400MHz 和533MHz、结果会更差。 尽管在禁用了缓存的800MHz 中、但在 tftp 下载内核期间有时会挂起。
DDR 部件号:GDQ2BFAA-WQ
800MHz:
400MHz:
Tony、您可以让他们尝试连接的配置吗? 我们最近发现、AM62L 的默认配置无意中启用了 CA 奇偶校验、但 AM62L 不支持此配置。 我还根据数据表以及它们使用的 DDR4-2666速度等级调整了一些参数(您可以在 unittled.syscfg 中看到这些参数。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/untitled.syscfg
另外、他们似乎使用了95C 额定器件。 如果他们计划在85°C 以上运行、则需要在 DDR 工具中对其进行配置、以确保在高温下实现正确的刷新率。 对于此调试、此时没有必要这样做、因此我没有配置95°C
此致、
James