This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:有关 AM6xA ISP 调优指南文档中的硬件设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507636/j722sxh01evm-regarding-hardware-setup-in-am6xa-isp-tuning-guide-document

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

对于文档中描述的 ISP 调优的实验设置、必须拥有一个灯箱(具有经过校准的光源、通常范围至少为2700K 至6500K)和一个 X-Rite ColorChecker Chart。 请提供此灯箱和 X-Rite 色卡的参考资料、具体来说、我们可以从哪个公司订购? 你对我们有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatemeh:

    X-Rite 色卡很常见、例如亚马逊。
    你可以从任何地方购买它,应该没有真正的区别。

    灯箱变化很大,我们没有真正的经验选择它们。
    您可以参考下面的链接作为起点。

    https://www.xrite.com/categories/light-booths