This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821

Guru**** 2369400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504984/dra821u-dra821

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的团队:

由于使用 DRA821U4评估板为我们的工程进行概念验证、基于 DRA821U4制作自己的电路板、因此我们需要定制原理图。 您能帮助我们自定义存储器大小(易失性和非易失性)吗?  

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jitendra、

    如果您想减小 DDR 大小、那么如果您计划引导 Linux、我们建议您使用1GB。

    我们建议的闪存(OSPI NOR)大小为64MB。 eMMC 可以是高达32GB 的任何大小。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    查询-1

    您能否在 J721EXCP01EVM 和 J7200XSOMG01EVM 之间共享连接器引脚到引脚映射详细信息。

    查询2

    在 Jacinto 板  J721EXCP01EVM 上、关于 MCAN0_Tx 和 MCAN0_Rx (IC U70和 J27)、这些引脚终止于 J20E (引脚-E14)和 J20D (引脚-D13)。 现在的问题是、我们无法找到这些引脚在处理器板 J7200XSOMG01EVM 上连接的位置。 请确认相同内容。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jitendra、

    我们的电路板设计专家也将邀请。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有专门映射 J7200 SOM 和通用处理器板之间引脚的文档。  EVM 用户指南提供了有关处理器使用哪些接口的一些详细信息、并原理图可用于跟踪 CPB 上的这些接口。   

    连接器配合如下:

    CPB J19 <-> SOM J6

    CPB J20 <-> SOM J5

    关于您的特定查询...(CPB <-> SOM)

    MCAN0_TX (引脚 J20.E14) <-> MCAN3_TX (引脚 J5.E14)

    MCAN0_RX (引脚 J20.D13)<-> MCAN3_RX (引脚 J5.D13)