This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821

Guru**** 2396635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492804/dra821u-q1-dra821

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我已从您为 JACINTO7 (适用于 DRA821U4)共享的链接下载 SDK、但我在 SDK 文件夹中未找到任何 UART I2C 驱动程序文件夹。 请尽快做好必要的工作。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    您能否首先说明您正在使用的 SDK 以及哪个版本? 是 Linux 还是 RTOS?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar