This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何修改 EMMC 时钟频率

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504685/tda4ven-q1-how-to-modify-the-emmc-clock-frequency

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用的 SDK 版本为10.1。 现在、eMMC 在 hs400模式下工作。 时钟 频率为200M。

我的电路板在 EMC 测试中失败。 如果我们将 eMMC 时钟修改为192M、则会发现这个问题。  这是硬件工程师的想法。

但我在电路板中进行测试。 eMMC clk 无法设置为192M 或190m。 可能是 受其他因素影响的时钟值。

我希望 eMMC 时钟 接近200m、而不是200m。 如何实现

这是解决这个问题的另一种方法。 这是正确的吗? 请帮助检查它。

我们在 TDA4V 入门板上使用了25MHz 晶体振荡器。 该条目似乎也可以使用24MHz 和26MHz 晶体振荡器。

如果我们将晶体 振荡器替换为24M、 eMMC 时钟是否会 自动更改为192M (24M*8)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、xie、

    我已将此问题分配给相应的硬件专家。感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢:

    Unknown 说:
    如果将晶体 振荡器替换为24M、 eMMC 时钟会 自动更改为192M (24M*8)吗?

    为了实现这一点、可能不需要替换晶体振荡器。  

    我将与其他专家讨论如何更改 PLL 以实现这一目标、并将很快做出回应。

    感谢您的耐心。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢:

    与一些专家讨论后、我们有几个问题:

    • 这里的短期目标是什么? 如何实现这个时钟变化取决于您要尝试实现的目标
    • 为什么硬件工程师预计192M 时钟频率将在 EMC 测试中工作、而不是200m?
    • 确切的主板故障问题是什么?

    此致、

    马特