This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何将 Linux 内核更新到微型文件系统中

Guru**** 2361170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511269/am62a7-how-to-update-the-linux-kernel-in-to-the-tiny-filesystem

器件型号:AM62A7

工具/软件:

将内核安装到微型文件系统错误中。

通过运行 sudo 、make linux_install 以将 Linux 内核安装到 SD 卡中。  

它共享 SD 根路径中不会退出路径。



关于 dtb 文件和.ko 文件的内核可以做什么。

我是否应该将所有手册复制到 SD 目标路径。 工程中如何涉及 dtb 文件。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您能否分享您的具体操作和日志?  

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    将内核安装到微型文件系统错误中。

    通过运行 sudo 、make linux_install 以将 Linux 内核安装到 SD 卡中。  

    它共享 SD 根路径中不退出路径。

    最好不要在运行时尝试修改映像、而是在 Yocto 中更新内核和/或其配置、并重新构建映像。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       am62a 中没有详细的 Yocto 合规指南。 您能和我分享 此 SDK 中 Yocto 构建的更多详细指南吗
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照指导原则操作并开始执行以下 Yocto 构建:
    $ git clone git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analysis/processor-sdk-analytics-10.01.00-config.txt
    $ cd 版本
    $。 conf/setenv
    $ echo 'arago_brand ="edgeai">> conf/local.conf
    $ MACHINE=am62axx-EVM bitbake -k tisdk-edgeai-image

    经过构建失败的步骤后。 编译将导致 PC 复位并导致系统卡滞。

    构建终端将 不打算退出。  

    对 PC 或构建环境是否有任何设置的请求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    构建失败的步骤之后。 编译将导致 PC 复位并导致系统卡滞。

    构建终端将 不打算退出。  [/报价]

    尝试在  conf/local.conf 中 通过设置示例减少并行构建...

    BB_NUMBER_THREADS ?="4"
    parallel_make?="-j 4"

    EdgeAI 目标映像的构建非常繁重、如果未正确设置这些选项、机器可能很容易资源不足(RAM、交换空间)、这可能会导致系统像您观察到的那样挂起。 同时、还要确保您的系统上至少有32GB 的 RAM+SWAP (组合)。 64GB RAM+SWAP (组合) 将会更好。

    此致、Andreas