This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在应用微型文件系统后添加必要的函数

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511034/am62a7-add-necessary-function-after-apply-the-tiny-filesystem

器件型号:AM62A7

工具/软件:

 现在、我在 ti am62a SOC EVM 板中应用微型文件系统"tisdk-tiny-image-am62axx-evm.rootfs"

我需要在此文件系统中添加基本函数>

是否有一些关于如何将基本函数添加到微型文件干中的指导原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您详细解释一下您在这里尝试做什么、您的要求对我来说不是很清楚。

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个摄像头监控系统。
    我需要将以下函数添加到微型文件系统中:
    1. HMI 驱动程序
     2. AI DL 功能
    3. Gstereamer  
    4.  MIPI CSI 设置和 V4l2驱动程序
     5.相机驱动程序

    我想可能是项目中使用 Yocto Buiild 的第一步。
    如果有一些指导原则可以帮助我详细了解 Yocto 中如何添加功能。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meng、

    项目1、4和5是我想的 Linux 内核级设置/驱动程序。 我们的 SK-AM62A 板和关联的"完整"选项卡是否支持您要使用的外设  tisdk-edgeai-image Linux 映像? 如果没有、您需要查看内核是否支持、可能启用了该支持、或者了解如何添加任何缺少的驱动程序。

    至于2和3、您可以在这里做两件事(这是更一般的建议):

    1. 看看如何  tisdk-edgeai-image 根据 SDK 说明设置 Yocto 环境后、通过查看位于`sSources/meta-edgeai/recies-core/images/tisdk-edgeai-image.bb`的顶级 bitbake 配方将图像放在一起。 然后、进一步探索参考的封装以及封装组、更深入地探究各个依赖项。 一旦你看到你认为你需要的包裹,你可以将它添加到你的微小的图片配方。 如果不清楚、您可能还需要深入研究引用的封装 Bitbake 食谱本身、以便更好地了解它们的相关内容。

    2. 创建顶级软件包相关性图、以便更好地了解整个软件包层次结构和依赖性、请参见 https://docs.yoctoproject.org/bitbake/2.12/bitbake-user-manual/bitbake-user-manual-intro.html#generating-dependency-graphs

    此致、Andreas