This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:如何从 MMC2_CLK 生成时钟信号?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, WL1835MOD, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503743/am67a-how-to-clock-signal-from-mmc2_clk-generate

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODALP

工具/软件:

在 AM67A 定制板上、WL1835MOD 不起作用。

WL1835MOD 的 时钟引脚连接到 SOC 的 H26/MMC2_CLK 引脚、但在使用逻辑分析仪进行检查时无法接收到任何信号。  

我对有疑问 时钟概念:

SOC 在运行时是否始终生成时钟信号? 或者、 Wi-Fi 驱动程序是否需要指示 SOC 生成时钟?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个漫长的周末、因此请希望下周初有响应。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会等的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doredla Sudheer、

    我们 还有 这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个 新手 问题。 我对 Linux 和这个信号之间的关系仍然很好奇。

    MMC2_CLK 引脚是否为定制引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ALP:

    MMC2_CLK 与启动 WL18xx 器件所需的32kHz CLK 无关。 MMC2_CLK 具体是 SDIO 外设的时钟信号、其中主机和 WL18xx 都可以通过 SDIO 通信。 还需要32kHz CLK、以便 WL18xx 上的内部控制器系统可以成功启动。