This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TMS320C66x:I2C_CMD_PROBE 在重新启动后偶尔卡住

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507994/am5728-tms320c66x-i2c_cmd_probe-occasionally-stuck-failing-after-reboot

器件型号:AM5728
主题: AM5726中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

总线上有许多从器件、偶尔在重启后无法探测到这些从器件。

I2C_STATUS_SUCCESS == I2C_control(i2c_data->i2c_handle, I2C_CMD_PROBE, <device>) 

正在失败  

在错误情况下、我尝试通过以下方式重置总线:

I2C_STATUS_SUCCESS == I2C_control(i2c_data->i2c_handle, I2C_CMD_RECOVER_BUS, &delay) 

它报告总线已成功恢复、但所有从设备仍无法通过探测。

如果您想了解如何从此情况中恢复或要进行调试、我们将不胜感激。

使用的 PDK: pdk_am57xx_1_0_17

此致、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    您问题的标题很令人困惑、但由于我假设您使用的是 AM57器件、是什么内容? 您能否确认? 此外、您能否分享正在开发的 SDK 版本?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、 AM5726是否准确(抱歉 标题中的 AM5728)

    有问题/问题的代码位于 C66x DSP 上

    SDK:  PROCESSOR-SDK-RTOS SDK-AM57X  版本06.03.00.106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    让我问你一些澄清问题:

    Unknown 说:
    重启后

    这是冷复位还是热复位?

    [引述 userid="415723" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507994/am5728-tms320c66x-i2c_cmd_probe-occasionally-stuck-failing-after-reboot

    在错误情况下、我尝试通过以下方式重置总线:

    I2C_STATUS_SUCCESS == I2C_control(i2c_data->i2c_handle, I2C_CMD_RECOVER_BUS, &delay)

    [/报价]

    您是否检查了 SCL 或 SDA 线路的状态?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    热复位。 冷重置可解决此问题

    问题不是很容易重现、因此我们还没有使用示波器检查所有内容

    您是否了解可以解决此问题的任何其他软件措施/修复/等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我不知道。 你能解释一下你的意思是不是很容易重现吗? 只发生在一个电路板上? 100次热复位中发生一次?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉我的回复太慢了。

    我已经和问题的原记者谈过、目前他们还不能可靠地再现问题。 在实验室环境中仅发生了2倍。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    这听起来可能是硬件问题。

    -Josue