This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:TMDXEVM437XH 处理器要求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511422/am4378-tmdxevm437xh-processor-requirements

器件型号:AM4378

工具/软件:

您好、

 我们希望更新采用 GP 处理器的传统设计、以使用高安全性处理器、但我不确定我们需要获取哪些资源来进行评估。  我见过高安全性 EVK 有一个插座和一个焊接的 CPU、我认为这是为了我们可以把带熔断器的芯片换成新的。

 我很难找到任何其他文档、尽管我已经拥有 ift 并且能够生成固件。

 我的问题是:

1) EVK 是否带有一个或多个高安全性 CPU ?

2)我们需要做什么准备新的 CPU 安装?  将新的 CPU 直接从卷盘中取出并插入就足够了、或者是否有相应的流程来准备它?

3)如果我们需要额外的 CPU 进行评估,是否应该使用特定的版本?

感谢你能抽出时间。

Scott