This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:sprt775应用手册和 PET 中的结果

Guru**** 2391175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510124/tda4aen-q1-sprt775-app-note-and-the-results-in-pet

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 champs:

sprt775应用手册与 PET 中的结果在负载阶跃电流方面似乎存在很大差异:

例如:

对于 PET 中的"超集"用例、我们得到6320mA 的阶跃电流值、而在表中得到的阶跃电流值为12.7A。

对于 PET 中的"AI 盒"用例、我们得到4920mA 的阶跃电流值、而表格中的阶跃电流值为10A。

对于 PET 中的"前置摄像头"用例、我们得到4300mA 的阶跃电流值、而在表中为9.2A。

 

因此、表中的值基本上是 PET 的双倍值。

您能否澄清这种差异的原因?

谢谢、此致、

1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      由于在 SoC 电气表征完成之前提前发布、EVM 负载阶跃估算(如 sprt775应用手册中所示)使用100%的动态功率估算值作为 EVM 板设计的保守方法。 这种方法仅影响 POL 大容量电容器的总数和尺寸、而降压转换器电流容量和 SoC 峰值负载估算保持不变。 客户可以在发布量产版本之前对其电路板设计进行最终产品最大用例测试、从而确定要用于最终产品的负载阶跃值并相应地优化电容器 BOM。