请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具/软件:
我使用 GStreamer API 的应用首先可以正常运行、并显示视频2-3秒、但会抛出错误(下面的消息)。虽然视频即使在错误后也能正常播放。我是否缺少一些配置或设置?
(media_main:1424): GLib-GObject-CRITICAL **: 07:11:19.673: g_value_set_enum: assertion 'G_VALUE_HOLDS_ENUM (value)' failed (media_main:1424): GLib-GObject-CRITICAL **: 07:11:19.673: g_value_set_enum: assertion 'G_VALUE_HOLDS_ENUM (value)' failed (media_main:1424): GLib-GObject-CRITICAL **: 07:11:19.673: g_value_set_enum: assertion 'G_VALUE_HOLDS_ENUM (value)' failed (media_main:1424): GLib-GObject-CRITICAL **: 07:11:19.673: g_value_set_enum: assertion 'G_VALUE_HOLDS_ENUM (value)' failed (media_main:1424): GLib-GObject-CRITICAL **: 07:11:19.673: g_value_set_enum: assertion 'G_VALUE_HOLDS_ENUM (value)' failed
到底是什么