This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用 OmniVision Ox05B1S 传感器时在 IR 和 RGB 之间切换

Guru**** 2436640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512517/sk-am62a-lp-switch-between-ir-and-rgb-when-using-a-omnivision-ox05b1s-sensor

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:Gstreamer / C++

使用 OmniVision Ox05B1S 时、如何让 GStreamer 流水线以编程方式在 IR 和 RGB 传感器之间多次切换(而不会因内存泄漏而崩溃)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我已在连接0x05B 的情况下在 AM62A 上验证了以下代码。 免责声明:它只是运行流水线以在 IR 和 RGB 之间切换的参考代码。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Suren

    e2e.ti.com/.../toggle_2D00_gstreamer.c