This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:有关 OTP 写入器和自有硬件可移植性的问题

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511939/am625-questions-on-otp-writer-and-portability-to-own-hardware

器件型号:AM625

工具/软件:

代表客户提出问题

"当我们生成证书/密钥时、我们达到了关键点、并可能通过 OTP_keywriter (理论上移植到我们的硬件)写入密钥。 在此之前、我们想仔细检查是否所有 OTP 字段都设置正确、并讨论 TI 将数据写入处理器的优选方法。

 

几个问题  

  1. 我们需要证明我们的 otp_keywriter 端口已正确完成-是否有任何方法可以干运行-所以测试从固件端的一切,但实际上没有燃烧保险丝? (因为我想限制"中断"处理器的数量)?
  2. MSV 字段的含义是什么?
  3. SWREV 字段的值是什么、将来是否需要为不同批次的处理器更新这些值。 ?"

几个星期后,他们也发送了以下消息  

同时、我们发现 Keywriter 到硬件的端口不成功、希望了解我们需要进行的更改。 你建议的前进方向是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要证明我们的 otp_keywriter 端口已正确完成-是否有任何方法可以进行干运行-所以要测试固件端的所有内容、但不需要实际燃烧熔丝? (因为我想限制"中断"处理器的数量)?

    不支持干运行模式。 理论上、您可以禁用 VPP 并运行 Keywriter 二进制。 SYSFW 将接收证书、对其进行解析并将解析的值转储到 MAIN_UART1中。 但是、由于 VPP 被禁用、它将无法对 OTP 进行编程。

    然后、您可以收集解析的值并验证它们是否按预期解析。

    eateng xu 说:
    MSV 字段的含义是什么?

    请参阅: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413189/am6421-opt-keywriter-msv-programming

    eateng xu 说:
    什么是 SWREV 字段的值、以及将来是否需要为不同批次的处理器更新这些值。 ?"

    SWREV 值设置为默认值1。 SWREV 更新完全是客户的用例。 根据您的要求、您可以更新批次或仅更新所有设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我们发现 Keywriter 到我们硬件的端口不成功、但我们想咨询我们需要进行的更改。 您建议采用哪种方式

    请共享 SYSFW 日志以更好地了解故障。