This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:OTP Keywriter 09.00.00的软件包版本

Guru**** 2344940 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

适用于 AM62x v09.00.00的 OTP Keywriter 需要以下软件包:

AM62X:v09.02.01.06 MCU-PLUS-SDK

Keywriter 附加软件包:v09.00.00

CCS:v12.2.0

SysConfig:v1.15

 

我安装了这些软件包并尝试使 OTP Keywriter。

但是、发生了以下错误:

c/ti/MCU_PLUS_SDK_am62x_09_02_01_06/source/sbl_keywriter/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang$ gmake -sj profile=debug

正在生成 SysConfig 文件...

gmake:

c/ti/sysconfig_1.20.0/nodejs/node:没有此类文件或目录

gmake:***[makefile:203:SYSCFG]错误127

我认为 SysConfig 版本错误。

Keywriter_User_Guide 中编写的这些版本是否正确?

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid="582335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00 ]AM62X MCU-PLUS-SDK:v09.02.01.06

    这是不正确的版本。 OTP Keywriter v09_00_00旨在与 MCU+ SDK v09_00_19一起使用。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prashant、

     

    [引述 userid="582335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00

    c/ti/MCU_PLUS_SDK_am62x_09_02_01_06/source/sbl_keywriter/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang$ gmake -sj profile=debug

    正在生成 SysConfig 文件...

    gmake:

    c/ti/sysconfig_1.20.0/nodejs/node:没有此类文件或目录

    gmake:***[makefile:203:SYSCFG]错误127

    [/报价]

    此错误消息是否与 MCU+ SDK 相关?

    我的意思是、我认为 OTP Keywriter v09.00.00需要 SysConfig v1.20.0、但根据 OTP Keywriter 文档、需要 SysConfig v1.15.0。

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误消息是否取决于 MCU+ SDK?

    是的。

    我的意思是、我认为 OTP Keywriter v09.00.00需要 SysConfig v1.20.0、但根据 OTP Keywriter 的文档、需要 SysConfig v1.15.0。

    OTP Keywriter 取决于特定的 MCU+ SDK 版本。 该特定的 MCU+ SDK 版本取决于不同工具的特定版本、SysConfig、TI ARM CLANG 编译器、如其设置指南中所述:

    software-dl.ti.com/.../SDK_DOWNLOAD_PAGE.html

    请忽略 OTP Keywriter 用户指南中提到的工具版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prashant、

    如何确认哪个版本的 OTP Keywriter 支持 MCU+ SDK 的每个版本?

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何确认哪个版本的 OTP Keywriter 支持每个版本的 MCU+ SDK?

    目前只有一个 OTP Keywriter 版本(v09.00.00)旨在与 MCU+ SDK 一起使用  09.00.00.19。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    当我想确认 OTP Keywriter 版本支持的 MCU+ SDK (09.00.00.19除外)时应该怎么做?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid="582335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00/5804993 #5804993"]我应该如何确认 OTP Keywriter 版本支持的 MCU+ SDK (09.00.00.19除外)?

    除 v09.00.00.19之外的任何其他 MCU+ SDK 版本目前没有 OTP Keywriter 软件包。

    BR, Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    [报价 userid="531297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00/5805386 #5805386"]除 v09.00.00.19之外、目前没有其他 MCU+ SDK 版本的 OTP Keywriter 软件包。

    大于 v09.00.00.19的 MCU+ SDK 是否不可用安全启动?

    如何使用大于 v09.00.00.19的 MCU+ SDK 刷写 OTP 和安全启动?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="582335" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505473/am625-package-version-for-otp-keywriter-09-00-00/5805436 #5805436"]如何使用大于 v09.00.00.19的 MCU+ SDK 刷写 OTP 和安全启动?

    所有 SDK 版本都提供安全启动。 只是您必须使用可用于特定 SDK 版本的可用 Keywriter 包对密钥进行编程并转换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Prashant、

    那么、您的意思是、如果我要将 secureboot 与 MUC+ SDK (v09.00.00.19除外)一起使用、我必须使用 MCU+ SDK v09.00.00.19来编译 Keywriter 吗?

    在这种情况下、即使使用 任何大于 v09.00.00.19的版本 SDK、它也不会导致证书验证失败等问题?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、即使使用 任何大于 v09.00.00.00.01
    的版本 SDK、它也不会导致证书验证失败等问题

    编号

    #1编译 Keywriter 工具并 将密钥刷写到 OTP 区域。

       可用的 Keywriter 包 v09.00.00应与 MCU+ SDK  v09.00.00.19一起使用

    #2构建签名的应用程序。

       任何 SDK 版本都可以。

    这两个步骤之间的唯一关系是、您需要将步骤1中已编程的密钥集成到他们在步骤2中使用的 SDK 版本、以便使用正确的密钥完成签名。

    此致、

    Prashant