This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:SDK 中是否有 r5f 内核周期输入示例?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510843/processor-sdk-j784s4-is-there-a-r5f-core-period-input-example-in-sdk

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

寻找可测量输入周期和占空比的 r5f MCU 内核演示示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    查找可测量输入周期和占空比的 r5f MCU 内核演示示例 

    请参阅  /packages/ti/csl src / ip/epwm   文件、请告诉我们这是否有帮助。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EPWM 是 PWM 输出?   API 中有低级库 API。 是否有应用程序使用这些 API 来读取周期和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim Zhang:

     有一些低级 lib API。 是否有应用程序使用这些 API 来读取周期和占空比?

    我将对此进行更多的研究、并返回给您

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有一个 TI SDK 的 MCAL 示例。 ICU (输入捕捉单元)模块可以提供输入信号的周期和占空比。
    请参阅 TI SDK 中的示例、路径如下:

    TI RTOS sdk/mcusw/mcal_drv/mcal/examples/icu/icuc_app/McuApp.c


    此致、
    Sudheer