This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:支持 Autosar 配置工具

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506662/sk-am62a-lp-autosar-configuration-tool-support

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好:

我们正在 AM62A-LP 评估板的 MCU R5F 内核上进行 AUTOSAR 集成。 我们从 Vector 收到 AUTOSAR 堆栈、该堆栈使用 DaVinci Configurator 工具来配置 BSW 模块。  

但是、TI MCAL 使用 Elektrobit Tresos Studio 进行配置。 为此、我们临时获得了 TI 的 EB Tresos Studio 的评估许可证、并将 MCAL 模块导出到 DaVinci 配置器中。 我们被告知认为、一旦将 MCAL 配置导入到 DaVinci 中、我们就不需要 EB 许可证 、但事实并非如此、因为 DaVinci 在生成步骤之前在后台验证 EB tresos 许可证。

我们的目标是在一个工具(即 DaVinci Configurator)中配置所有模块(AUTOSAR + MCAL)、因为我们已经投资了许可证和 autosar 栈。 再次投资购买另一个配置工具(即 EB Tresos)的许可证将会很昂贵、而且会产生反生产力。

我们期望 TI 通过为 MCAL 提供等效的 DaVinci 配置或 EB Tresos 许可证解决方案、在这方面为我们提供支持

谢谢、此致、

Nikhil Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否遵循了以下部分中的步骤?
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/PLATFORM_SW_MCAL/AM62xx/11.00.00.03/md_internal__docs_2docs__doxy__cfg_2content__pages_2common__user__guide_2cfg__user__guide.html#mcusw_cfg_ug_gen_arxml

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述生成 ARXML 文件的方法是一种方法。

    但是、您也可以续订 TI 提供的 EBtresos 评估许可证并继续使用、或者 在投入生产时使用 TI 提供的 EBtresos 生产许可证。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krithika、

    是的、我确实遵循了 mcusw 部分中提到的步骤。 我可以导出.arXML 并将其导入 DaVinci。 DaVinci 在后台运行 EB_Tresos.cmd 脚本、以检查现有 MCAL 许可证。 只要我有 EB Tresos 评估许可证、就没有问题、但一旦评估许可证过期、我就无法生成 MCAL 模块。

    此致、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krithika、

    续订 Ebtresos eval 许可证是否有任何上限?持续续订许可证的流程是什么?  

    此致、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    续订 EBtresos 许可证没有限制。 生产许可证的有效期应为1年、Eval 许可证的有效期应为3个月。 批准后、许可证 pdf 中包含这两个许可证。

    您可以使用以下链接申请访问权限:
    https://www.ti.com/secureresources/PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS 

    每个用户都需要单独申请。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:  

    我只是有一个小问题,我已经申请了一个 EB tresos 资源在过去,在三月底到期. 现在我已经有访问 EB tresos 资源的权限,但我没有看到任何新的 eval 许可证正在那里发布? 我目前只看到生产许可证。 评估许可证的发布间隔是多久? 是否有任何其他方法只申请评估许可证?  

    此致、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    同一评估许可证的有效期已延长。 因此、请  这次使用相同的密钥重新验证您的 EB Tresos Studio。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krithika:

    我尝试重新验证相同的评估许可证、但在激活时、我在 Elektrobit 客户端许可证管理中收到一个错误、即"无法生成许可证、许可证已过期"-您能帮我解决这个问题吗?  

    此致、

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您是否仍面临 EBtresos 许可证的"已过期"问题?  

    我会向您发送电子邮件、以检查您正在使用的确切许可证密钥。

    此致、
    Krithika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    请使用许可证 pdf 中提供的生产密钥激活。

    此致、
    Krithika.