This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:GPMC 等待 PIN 启用崩溃

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505528/am6421-gpmc-wait-pin-enabled-crash

器件型号:AM6421

工具/软件:

启用 GPMC WAIT PIN 后、如果 WAIT PIN 在数据传输期间异常(保持低电平而不变为高电平)、则 AM64x 将崩溃。 调试器断开连接并且程序冻结。

正常的等待 PIN 操作不会导致崩溃。

崩溃似乎是由于 CPU 无法正确获取指令。
此等待 PIN 引起的碰撞是否正常? 具体原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在查看您的 查询 ,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    WAIT 引脚是 AM64x GPMC 的输入。 它通知 GPMC 暂停读取/写入访问、直到外部存储器/FPGA 就绪。
    因此、请检查 FPGA 端为什么此引脚无法控制、以及 FPGA 为何始终拉低。

    此致、

    Anil.