This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ICSSG0/1 RGMII 与以太网交换机和 R5/A53内核映射配合使用-可行性

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512291/am6442-icssg0-1-rgmii-use-with-ethernet-switch-and-r5-a53-core-mapping---feasibility

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、

基于进行开发的 定制 AM6442电路板 询问的用法 ICSSG0 ICSSG1 RGMII 接口 达到最佳性能

  • 我们计划建立连接 ICSSG0_RGMII  不是 外部以太网交换机 测量的性能

  • 同时、我们希望利用 ICSSG0_RGMII  运行固件的 MCU R5内核 应用 A53内核 (例如 Linux)。


问题:

  • 是这样 有效受支持 连接方式 ICSSG0_RGMII 在此设置中直接连接到以太网交换机?

  • CAN ICSSG1_RGMII 同时运行 PRU 固件(通过 R5)、同时 A53内核控制/配置(运行 Linux)?

  • 任何问题 TI 推荐的示例、器件配置集成指南 用于:

    • 正在配置 ICSSG0处于 RGMII 开关/PHY 接口模式

    • 持续更新 ICSSG1上的定制 PRU 固件 具有基于 A53/Linux 的控制网络堆栈交互功能

是否采用配置的任何见解或指导 支持建议 非常感谢您将其与参考设计或 SDK 示例的指针一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    更正原始查询中的错误。

    更正后的句子实际上应该是:

    "同时、我们希望利用 ICSSG1_RGMII 运行固件的 MCU R5内核 A53内核(Linux) 高层次的应用控制"。

    混淆表示歉意、感谢您对预期配置的支持和指导。