This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:IPC 同步失败

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511525/j784s4xevm-ipc-synchronization-failure

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

我正在使用 RPMessage 实现 Linux 主机和 MCU2_0内核之间的 IPC 通信。 目标是在从 Linux 接收到 IPC 请求时在 MCU2_0内核上触发雷达配置任务、然后在任务完成后将状态标志发送回 Linux。

我正在使用信标同步 IPC 请求和任务执行。 但是、我在 Linux 端遇到超时问题、表明 IPC 请求与 MCU 的响应之间存在同步故障。

为什么会发生此超时、如何解决? 这种用例是否有更好的同步机制? 请建议调试步骤或替代方法。

Doredla Sudheer Kumar
藤原拓磨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="604851" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511525/j784s4xevm-ipc-synchronization-failure

    目标是在从 Linux 接收到 IPC 请求时在 MCU2_0内核上触发雷达配置任务、然后在任务完成后将状态标志发送回 Linux。

    [/报价]

    请问您是如何将 IPC 请求从 Linux 发送到 MCU2_0内核的?

    Unknown 说:
    我正在使用信标来同步 IPC 请求和任务执行。 但是、我在 Linux 端遇到超时问题、表明 IPC 请求与 MCU 的响应之间存在同步失败。

    在 MCU2_0上、您正在使用什么操作系统? 您是否在 MCU2_上使用 IPC LLD 驱动程序来同步 Linux 中的 IPC 请求?

    此致

    Tarun Mukesh