This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:SPI 读取/写入执行时间问题

Guru**** 2482815 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512205/processor-sdk-am62x-spi-read-write-execution-time-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

 

我使用以下简单的程序片段来说明我们的需求。  

   我们希望尽可能缩短读写时间。  

   我们的中断程序每125us 执行一次。 每次进入时、
   需要执行6次 SPI 读取和写入两次。
   以下是模拟一个周期所需的时间。

   下面显示了每次执行工作之前相关寄存器的转储以及所消耗时间的计算。

以下是用于读取和写入 SPI 的程序。  

示波器上显示的时间使用 writel/readl。  

之后、使用 writel_relaxed/readl_relaxed 可以缩短一段时间、例如控制台上显示的时间。

以下是控制台中显示的执行结果

以下是示波器显示的结果。  (时钟= 25MHz、数据= 24位)

我们猜测、如果不能通过软件将 CS 的控制写入强制位、则可能会缩短一段时间。

以下是我们现有 Cavium 平台上的测试结果。(clock=Cavium 12MHz、data=24位)

我们可以看到、区别在于没有冗余 CS。

我不确定从 CH0STAT 等待 TXS/RX 是否远大于实际传输延迟。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果您将 SPI 配置为控制器、敬请告知。 我假设这是一个"是"。

    在该注释中、它配置为单控制器还是多控制器。

    要了解 SysConfig 中的单控制器与多控制器选项、请阅读 MCSPI 集成指南: e2e.ti.com/.../faq-sk-am64b-mcspi-integration-guide

    此致、

    Vaibhav