This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:HS-AM625 FS 器件上的运行时密钥修订

Guru**** 2390400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512202/am625-runtime-key-revision-on-hs-fs-device

器件型号:AM625

工具/软件:

我想在将 OTP 刷写到 eFUSE 之前确认运行时密钥修订版本的作用、而不更新 KEYREV。

是否可以在不更新 FS 的情况下在 HS-KEYREV 器件上运行时密钥修订?

 

我使用的 SDK:MCU-PLUS-SDK SDK-AM62X v11.00.00.16

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    是否可以在 HS-KEYREV 器件上运行时密钥修订版而不更新 FS?

    这是不可能的。 KEYREV 更新只能在 HSSE 器件上运行。

    此致、

    Prashant