This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L (AM62L32、AM62L31)设计建议/定制电路板硬件设计–定制电路板设计人员可参考的指南和 E2E 查询链接

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511546/faq-am62l-am62l32-am62l31-design-recommendations-custom-board-hardware-design-guidelines-and-e2e-query-links-for-custom-board-designers-to-refer

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我在 TI.com 上看到了 AM62L 的以下状态

您是否提供了在定制电路板设计期间参考配套资料或应遵循的指南的额外输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    请参阅以下其他信息:  

    DDR4存储器可寻址范围

     该器件用于低成本的工业应用;因此、封装得到了优化、并牺牲了一些 DDR 引脚、包括其中一个 CS 引脚。  这只允许单列设计(AM62x 在双列设计中具有2CS)、从而将 DDR 的最大地址覆盖范围减半。   

    请注意、LPDDR4 max 为2GB、但 DDR4 max 为4GByte

    DDRSS 不支持 DDR0_ALERT_n、DDR0_PAR、DDR0_CKE1、DDR0_CS1_n、DDR0_ODT1信号(引脚)。 建议按照存储器数据表的建议来连接任何  未连接到处理器 DDRSS 的可用信号

     AM62L - DDR 接口的 SOC 封装延迟

    请参阅 AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南。  

    AM62L31、如果62L31 CPU 启动失败且无法对交换机进行任何配置、集成交换机能否在完全非托管模式下运行?

    最低要求是能够在外部 RGMII 端口之间转发流量。

    编号 在引导时、以太网端口被配置为仅端口、而不是交换机。 此外、子系统在硬件中不会进行复位隔离、因此不能保证在所有情况下、无论 A53上发生的情况如何、开关都能保持运行。 因此、在 SoC 复位和操作系统启动期间、开关功能将中断。

    支持的 GPMC 接口模式

     支持的 GPMC 配置包括16位(GPMC、原始 NAND、多路复用 NOR)。 GPMC 信号名称代表 IP 功能、而不是支持的功能。 不支持非多路复用地址和数据接口模式。

    AM62L 是否支持 UDA 处 eMMC 第一级引导加载程序的冗余副本?

    请参阅 TRM 的" 5.4.3.1 eMMC 引导加载程序操作"一节。 它提到 ROM 支持在偏移0x400000处引导冗余映像、以防仅针对 UDA 原始模式从主偏移0x0引导失败。

    对于 UDA FS 模式、ROM 不提供冗余引导支持。

     如果要引导 Linux、则不能使用 UDA RAW 模式作为主偏移0x0与文件系统所需的分区表冲突。

    因此、可行的选择是使用 UDA FS 模式、对于该模式、ROM 不提供冗余引导支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    我还参阅相应的用户指南: 使用 AM62L32和 AM62L01处理器 的定制电路板硬件设计注意事项 (位于 AM62L-PROCESSOR-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com 下)。 如果上述内容未涵盖该内容、并且该内容可作为相关事项的良好参考、则添加该内容。

    谢谢、
    哈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardshit、

    感谢您的意见和帮助。 感谢您提供宝贵的意见、改进配套资料。

    仅供参考、以下常见问题解答中包含上述参考文件和其他重要配套资料链接

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478018/faq-am62l-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    此致、

    Sreenivasa.