This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:运行 BIST_TaskFxn 后触发 DataAbortException

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509887/tda4al-q1-dataabortexception-was-triggered-after-running-bist_taskfxn

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

您好:

  我在 SDL 中移植了 BIST 演示以在我的 mcub10中运行、但当实例为 C7X 时、DataAbortException 被触发、SDK 为"ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03"

、μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否使用独立的 SDL BIST_Example 进行测试? 您能否分享您的输出日志以及有关引导流程的更多详细信息?

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 :

     我未使用独立的 SDL BIST_example.i 将 mcu10和 sciclient_clear_clec_secure_claim_c7x_1_release.xe71的映像合并到一个映像中、并通过 SBL 引导将其加载。下图显示了输出日志信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以使用最新的10.1 SDK 吗?

    在 SDK 9.1及更高版本中、MCU R5可以修改 CLEC、因为更新的 SYSFW 映像允许这样做。  然后、MCU R5可以根据需要对 CLEC 进行编程(无论是用于 A72 / C7x / ANA)、并且您不必使用 sciclient_Clear_clecure_secure_c7x_1_release 二进制文件。  

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在此阶段、我们无法再切换 SDK 版本、因此仍需要在 SDK 8.6。上解决问题

    这是我的最新日志状态。 lbist 未运行、什么原因导致了此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅以下常见问题解答- (+)[常见问题解答] TDA4VM:SDK 8.6上的 SDL BIST 示例应用程序故障-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Josiitaa