工具/软件:

RTI_WWDRXNCTRL 寄存器(0x406000A4)为05h、看门狗超时操作会复位系统
RTI_WDSSTATUS 寄存器(偏移= 98h)[复位= 0h]现在为0x3A、指示存在看门狗超时、并且发生了多个看门狗违例事件。 系统应在此状态下复位、但电路板未复位;它会一直循环。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

RTI_WWDRXNCTRL 寄存器(0x406000A4)为05h、看门狗超时操作会复位系统
RTI_WDSSTATUS 寄存器(偏移= 98h)[复位= 0h]现在为0x3A、指示存在看门狗超时、并且发生了多个看门狗违例事件。 系统应在此状态下复位、但电路板未复位;它会一直循环。
您好、Jim、
如果您未在应用中使用此功能、您的用例是什么? 您将 MCU_RTI0用于什么? 用于基准测试还是其他一些用例?
MCU_RTI0的时钟为32K 时钟 [/报价]您是否通过检查 CTRLMMR_MCU_RTI0_CLKSEL[2-0] CLK_SEL 和值"11"来获得该值?
谢谢、
Neehar
是的、我使用 MCU_RTI1进行了测试、结果是相同的。 即使在启动期间使用了 MCU_RTI0、我也在我的应用中重新配置了看门狗、并且看门狗相关寄存器更改为我的配置、它应该会在启动后覆盖配置。 因此、看门狗应按照现在的配置工作。
问题是:即使 WD_STATUS 表示发生了看门狗违规、但未发生看门狗操作。 看门狗行为不符合当前为此看门狗配置的操作。 该模块也无法按其配置方式工作。 我们是否错过任何类型的内部链路(类似我们需要打开通道门才能在启用计时器冻结位时冻结计时器计数)?
您好、Jim、
即使在启动期间使用了 MCU_RTI0、我在我的应用中重新配置了看门狗、并且看门狗相关寄存器更改为我的配置、它应该会从启动中覆盖配置
您能否提供用于配置看门狗的代码?
我知道根据寄存器值、应该会发生复位。
我们是否错过了任何类型的内部链接(类似于我们需要打开通道门以便在启用计时器冻结位时能够冻结计时器计数)?
我也会再次与同事商量这件事。
谢谢、
Neehar
您的同事对重置操作的任何反馈?
另一个问题是、当发生看门狗复位时、它是否会复位整个系统? 或者它只重置 r5f 核心?
如果它复位包括主内核在内的整个系统、那么这不是我们想要的。 如何配置为仅重置 r5f 核心?
SDK 下的此文件夹下有简单的测试应用、构建此测试应用的步骤是什么? 我可以在此处修改应用以启用看门狗和测试。
ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/csl/test/core-R5
您好、Jim、
[引述 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501500/j784s4xevm-watchdog-reset-is-not-happening-for-j784s4-r5f/5804678 #5804678"]另一个问题是、当发生看门狗复位时、它是否会复位整个系统? 或者它只重置 r5f 核心?
如果它复位包括主内核在内的整个系统、那么这不是我们想要的。 如何配置为仅重置 r5f 核心?
[/报价]让我仔细检查一下、然后再就此问题回复您。
[引述 userid="346969" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501500/j784s4xevm-watchdog-reset-is-not-happening-for-j784s4-r5f/5804678 #5804678"]SDK 下的此文件夹下有简单的测试应用、构建此测试应用的步骤是什么? 我可以在此处修改应用以启用看门狗和测试。
ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/csl/test/core-R5
[/报价]您可以使用"CSL_CORE_R5_BareMetal_test_app"进行构建。 请注意、并非所有测试都经过验证并受支持。 您可以在此处查看测试。
要使 MCU_ctrl_MMR_cfg0寄存器可写入的任何特殊步骤?
访问该寄存器空间时、您能否确认是否正在解锁 KICK 保护寄存器? 请查看 TRM 中的以下代码片段:


谢谢、
Neehar
现在我可以将时钟更改为32K,谢谢!
在执行应用程序之前:
未设置 CLK、

MCU rti0未配置

运行程序后:
系统设置为32K

MCU_rti0已配置、确保在我的程序中存在看门狗违例、但没有发生操作。

昨天我的问题是:
重置操作将重置整个系统、还是仅重置 r5f MCU 域? 还是仅适用于 MCU_r5f_0内核?
硬件应处理此操作、但为什么硬件没有采取措施?
以下是重现问题的过程:
1:通过调试器加载任何 SDK 演示应用(该应用不使用 mcu_rti0)、并执行演示应用、中断执行
2:按照以下步骤从调试器手动将 MCU_rti0时钟重新配置为32K:
A: 将 0x68ef3490写入地址0x40F09008
B:将 0xD172BC5A 写入地址 0x40F0900c
C:将0x3写入地址 0x40F08180
D:将0x0写入 地址 0x40F09008
3:从调试器手动配置 MCU_rti0看门狗
A:将0x13写入地址0x40600094
B:将0xff 写入地址 0x40600098以清除看门狗状态
C:写入 0xA98559DA 0x40600090以启动看门狗
再次运行程序、查看复位操作是否由看门狗触发
您可以使用调试器脚本来编写这些寄存器、它将比编码更简单
现在我可以将时钟更改为32K,谢谢!
在执行应用程序之前:
未设置 CLK、

MCU rti0未配置

运行程序后:
系统设置为32K

MCU_rti0已配置、确保在我的程序中存在看门狗违例、但没有发生操作。

昨天我的问题是:
重置操作将重置整个系统、还是仅重置 r5f MCU 域? 还是仅适用于 MCU_r5f_0内核?
硬件应处理此操作、但为什么硬件没有采取措施?
以下是重现问题的过程:
1:通过调试器加载任何 SDK 演示应用(该应用不使用 mcu_rti0)、并执行演示应用、中断执行
2:按照以下步骤从调试器手动将 MCU_rti0时钟重新配置为32K:
A: 将 0x68ef3490写入地址0x40F09008
B:将 0xD172BC5A 写入地址 0x40F0900c
C:将0x3写入地址 0x40F08180
D:将0x0写入 地址 0x40F09008
3:从调试器手动配置 MCU_rti0看门狗
A:将0x13写入地址0x40600094
B:将0xff 写入地址 0x40600098以清除看门狗状态
C:写入 0xA98559DA 0x40600090以启动看门狗
再次运行程序、查看复位操作是否由看门狗触发
您可以使用调试器脚本来编写这些寄存器、它将比编码更简单
在 J721E 寄存器说明中、是否不支持看门狗复位? 您能否确认 J784S4是否支持看门狗复位?

您好、Jim、
重置操作将重置整个系统、还是仅重置 r5f MCU 域? 或仅 MCU_r5f_0内核?
我正在与同事商量这件事。 我认为它必须单独配置、并且是系统 PORz 复位。 但是、我正在尝试检查是否可以进行其他配置。 不能仅复位 MCU1_0内核、因为它是引导主器件并处理安全要求。
硬件应处理此操作、但为什么硬件没有采取措施?
不过、我正在仔细检查这一点、但我认为必须将其作为 ESM 事件启用、该事件会发送到 PMIC、必须对该事件进行编程以触发 SOC 复位。 有关更多信息、请查看以下常见问题解答:
谢谢、
Neehar