This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IND-COMMS-SDK:是否能够使所有 OSAL_printf ()无效?

Guru**** 2443810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511619/ind-comms-sdk-is-it-able-to-invalid-all-osal_printf

部件号:IND-COMMS-SDK

工具/软件:

您好的团队、

是否可以禁用所有 OSAL_printf ()?

是否可以在不擦除所有 OSAL_printf ()的情况下从编译中忽略它?

最好的注意、

Oyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    我们将检查可能性并向您提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    您可以使用 API OSAL_printfSuppress (bool suppress)来禁用 OSAL_printf。 请参阅下面的 API 使用情况。

    // OSAL_printfs are enabled by default.
    OSAL_printfSuppress(1);
    // OSAL_printfs are disabled.
    OSAL_printfSuppress(0);
    // OSAL_printfs are enabled again.

    此致、