This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:查询镜像上的实时视频

Guru**** 2482235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505624/sk-am62a-lp-query-on-mirror-image-the-live-video

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好专家、

如何在运行 apps_python 后镜像输出视频。
现在、它看起来是左右两侧、反之亦然。

还有一件事、之后 大约运行10分钟后、显示屏将闪烁并出现玫瑰色故障。 原因可能是什么。 它是否与 RAM、Arducam v3link 或 imx219连接?   

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您能告诉我您到底在运行什么吗? 按照 AM62A Linux Academy 中提供的说明、您是否能够从 imx219流式传输到显示正确图像的显示屏

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    您正在确切运行的内容

    apps_python。

    您是否能够从 imx219流式传输到显示正确图像的显示器

    是的、显示屏通过摄像头显示适当的实时视频、图像分类效果良好。 但10分钟后屏幕似乎闪烁。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    apps_python。

    您能否共享准确的命令和日志、以便我尝试重现此问题? 请另外分享硬件设置。

    Unknown 说:
    现在它看起来是左侧和右侧的供应商

    这个问题仍然存在吗?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:  

    命令和日志、以便我可以尝试重现问题

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# ./apps_python/app_edgeai.py configs/my_config.yaml

    我也有一些变化在 post_process.py (做了一个循环的5秒收集,15显示的认可的类)。 但我认为它现在没有问题,我在 cpp 应用程序中检查它,没有代码修改。

    硬件设置为 AM62A、其中连接了 Arducam v3Link d-ch 适配器板和 IMX219摄像头。

    这个问题仍然存在吗?

    是的。 我在显示屏上看到了镜像。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您能否在没有 AI 处理的情况下运行流式传输并查看图像是否仍然翻转? 例如、尝试以下 GStreamer 流水线:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1080, framerate=30/1, format=rggb ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI" \
    dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a.bin format-msb=7 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false force-modesetting=true

    当图像被镜像时、还请分享真实场景的图片和显示器上的图像。

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 建中、

    我现在不在办公室。 将在星期一执行此操作、并使用图片回复您。

    需要任何视频或闪烁屏幕图像?

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    图像仍被翻转

    运行流式传输时图像翻转。

    这是一张纸、我将摄像机标记为左右两侧、但它出现在错误的一侧


    这是 GST-launch-1.0在5分钟后发生闪烁的问题。  

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    感谢您分享这些图片。 您是否运行了我提供的确切 GStreamer 命令? 您使用的是哪个版本的 SDK?

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 建中、

    [报价 userid="35284" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505624/sk-am62a-lp-query-on-mirror-image-the-live-video/5792733 #5792733"]确切的 GStreamer

    是的、确切一个。

    SDK
    的版本

    SDK 10.01

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    我运行了相同的流媒体、没有看到您描述的问题。  

    您不知道设置有什么问题。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    如何解决此问题。 我可以通过更改任何代码来进行翻转吗?
    我没有为这个镜像做任何事情

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试翻转传感器上的图像。 IMX219驱动程序支持以下功能:

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# v4l2-ctl -d /dev/v4l-imx219-subdev0 --list-ctrls
    
    User Controls
    
                           exposure 0x00980911 (int)    : min=4 max=1759 step=1 default=1600 value=1759
                    horizontal_flip 0x00980914 (bool)   : default=0 value=0 flags=modify-layout
                      vertical_flip 0x00980915 (bool)   : default=0 value=0 flags=modify-layout
    

    请参阅此常见问题解答、了解 如何更改传感器参数:如何使用 v4l2-ctl 更改传感器参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 建中、

    Unknown 说:
    之后还有一件事 大约运行10分钟后、显示屏将闪烁并出现玫瑰色故障。 原因可能是什么。 它是否与 RAM、Arducam v3link 或 imx219连接?   [/报价]

    [ 1058.024346] ti-udma 4e230000.dma-controller: udma_prep_slave_sg: chan1 is for MEM_TO_MEM, not supporting DEV_TO_MEM
    New clock: GstSystemClock
    [ 1058.036104] j721e-csi2rx 30102000.ticsi2rx: Failed to drain DMA. Next frame might be bogus
    Redistribute latency...
    Execution ended after 0:05:46.717844930

    这是屏幕闪烁时的错误日志。

    我尝试了 IMX335 5MP USB 摄像头. 此摄像头没有此类问题。  
    这可能是什么原因?

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您是否可以在不使用 v3link 板的情况下尝试直接将 IMX219连接到 AM62A 板、看看是否出现此问题?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    尝试直接将 IMX219连接到 AM62A 板、而无需使用 v3link 板

    无法连接、因为 fakra 电缆只能与 v3link 板连接。

    或者、我可以将摄像头 FFC 直接连接到 AM62A 吗?

    谢谢、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者我是否可以将摄像机 FFC 直接连接到 AM62A?
    [/报价]

    是、请参阅 AM62A Linux Academy -使用摄像头 (滚动到 CSI-2摄像头)并按照说明进行操作。