工具/软件:
我想在 FreeRTOS 上编写文件。
问题1:  我应该如何在 FreeRTOS 上编写文件? 我应该添加到 default_sbl_ospi_nand_hs_fs.cfg吗? --file=C:/test.awb --operation=flash --flash-offset=0x1500000
此外、我还想阅读在我的程序中编写的 FreeRTOS 上的文件。  
问题2:  如何读取 FreeRTOS 上刷写的文件? 如果您能提供一个实现示例、将会很有帮助。 
问题3:  syscfg 配置是否需要处理文件? 
如果需要 syscfg 配置、请告诉我需要哪些设置。 
我想做什么的解释: 
我正在使用 AudioWeaver 实现音频处理程序。 为了独立运行、我想编写一个 test.awb 在 FreeRTOS 上命名的二进制文件、并在程序执行期间读取该文件。 
程序中要执行的步骤:
- 写 
test.awb在 FreeRTOS 上[问题1] - 引导
 - 读取 
test.awb文件[问题2] - 初始化 McASP
 - 来自 McASP 回调的通知
 - 将回调从 McASP 导入到 AudioWeaver
 - 从 AudioWeaver 导出处理的音频
 - 输入导出的音频到 McASP
 - 用于运行 AudioWeaver 处理的泵
 - 重复步骤5-9
 
先决条件:  我熟悉使用 McASP 的音频输入/输出的示例代码。 示例代码:  mcasp_playback_codec_aic31_am62x-sk_a53ss0-0_freertos_gcc-aarch64