This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:用于 MC/dC 分析的基于 tiarmclang 源代码的覆盖率问题

Guru**** 2482915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496617/lp-am261-tiarmclang-source-based-code-coverage-issue-with-mc-dc-analysis

器件型号:LP-AM261

工具/软件:

下面我尝试生成代码覆盖报告  12.1。tiarmclang 中基于源代码的代码覆盖范围—TI Arm Clang 编译器工具用户指南》、我可以生成不带 fmcdc 标志的报告、但我需要 mc/dc 分析、使用 tiarmclang 版本4.0.2 LTS。 启用 mcdc 标志后、我甚至无法得到 UART 调试输出、而不是命中未使用 fmcdc 标志时所有可能出现的断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisankar:  

    由于当前的 RTM 相关活动、我无法了解这一点、请预计下周会有响应。 我必须重现此问题并尝试找出根本原因。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisankar:

    您能分享您启用了该标志的示例项目、这对我们下一步有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 am261上使用 CAN 能不能让我知道这是否回答了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisankar:

    您是否可以将使用 fmcdc 标志创建的检测二进制文件与您的源代码共享?

    此致、
    Shaunak