This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:MII 模式不支持 CPSWM Enet 环回

Guru**** 2482915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510649/processor-sdk-j784s4-cpswm-enet-loopback-is-not-supported-in-mii-mode

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好:

我正在使用的器件 SDK RTOS 10.01.00.04 并尝试执行某种操作 ENET 环回测试 指定 USXGMII (10Gbps)

加载环回固件后、我观察到以下情况:

==========================
    Enet Loopback App     
==========================
=============================
 Iteration 1 
=============================
No valid MAC address found in EEPROM, falling back to static address
CPSW_9G Test on MAIN NAVSS
EnetBoard_setupPorts: 1 of 1 ports configurations found
Configuring SerDes lane 3 for USXGMII (10Gbps)
CpswMacPort_enableLoopback: MAC 2: Loopback is not supported in MII mode 2-2: -13
CpswMacPort_open: MAC 2: failed to set loopback mode: -13
EnetMod_open: cpsw9g.macport2: Failed to open: -13
Cpsw_openPortLinkNoPhy: Port 2: Failed to open MAC: -13
Cpsw_handleLinkDown: Port 2: Link down
EnetMod_ioctl: cpsw9g.macport2: Module is not open: -3
Cpsw_handleLinkDown: Port 2: Failed to disable MAC port: -3
Cpsw_ioctlInternal: Port 2: Failed to open port link: -13
Failed to open port link: -13
Failed to open Enet driver: -13
EnetQueue_getQCount: Queue is not initialized: -1
Assertion @ Line: 212 in src/core/enet_queue.c: queue->magic == ENET_Q_INIT_DONE

您能帮助我们使该测试正常运行吗?

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未使用 MAC 的 XGMII 模式测试环回。

    让我在内部检查一下这一点。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未使用 MAC 的 XGMII 模式测试回送。

    CPSW H/W 的 XGMII 模式不支持 MAC 环回模式

    此致、
    Sudheer