This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:如何修改 Vref CA 的工作范围?

Guru**** 2484185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503737/sk-am62-lp-how-to-modify-vref-ca-taining-range

器件型号:SK-AM62-LP

工具/软件:

您好的团队、  

我在 TRM 中找到了这两个寄存器:

PI_CALVL_VREF_Initial_START_POINT

PI_CALVL_VREF_Initial_STOP_POINT

这两个寄存器中十六进制的范围值是多少?

如果我想增加培训范围、我应该如何修改?

(例如:DDRSS_PI_207_DATA 0x321E3200)

谢谢。

Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurice:开始点和停止点位于您显示的寄存器的 MSB 中:   0x321E3200

    红色是停止点、绿色是起始点。 注意这些是根据 CA 的驱动程序和 ODT 设置计算的。 为什么需要更改它们?  我们有一个限制此范围的勘误项(这就是计算此范围的原因)、否则 CA 训练算法可能会挂起。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们有新的 LPDDR4产品、我们希望使用不同的训练范围进行测试、并逐步研究特性。

    在哪里可以找到勘误项? 是否可用?

    还有其他问题:是否有寄存器定义 CA 到 CLK 训练范围和步骤?

    感谢您的答复。

    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、勘误表将显示在勘误表的后续版本文档中。  目前、以下是初始版本:

    CA 到 CLK 的培训范围是什么意思?  您是指从器件延迟、以便使 CA 与 CLK 对齐吗?  此功能没有任何可调的寄存器。  此训练过程将针对 addr/ctrl 以及数据总线对300ps 增量执行每位校正。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的回答、这完全解决了我的问题。

    Maurice