This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1 MCU SDK 迁移10至11

Guru**** 2482915 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510533/am620-q1-am620-q1-mcu-sdk-migration-10-to-11

器件型号:AM620-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在从 AM62x 的 MCU SDK 版本10迁移到版本11时遇到了困难。

在我们的平台设置中、我们在中运行所有四个 A53内核 SMP 模式 。 但是、我注意到版本11似乎已经转向 放大器模式 默认设置。

要保留以前的 SMP 配置或在新 SDK 中实现类似行为、最好不要对架构进行重大更改、建议使用什么方法?

 BR

Wojciech Jaśko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Wojciech Jaśko á,

    我在这里有点困惑、您能否澄清一下、如果您在 AM62x SDK 10.0版中通过自己移植 SMP 内核来使用 FreeRTOS SMP 模式、因为 AM62x MCU+SDK 开箱即用不支持 FreeRTOS SMP 模式、11.0版不支持 SMP 模式、也未在10.0版中添加该模式。 AM62x MCU+SDK 仅支持10.01版中添加的 FreeRTOS AMP 模式、请参阅版本说明: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/RELEASE_NOTES_10_01_00_PAGE.html

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的快速答复。 在版本10中、从 SysConfig 支持 SMP 模式生成的文件-会检查内核 ID。 此器件在 SDK 11中被移除。

    BR

    Wojciech Jaśko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Wojciech Jaśko á,
    我想您提到以下检查:

    这并不表示支持 SMP 模式、让我尝试进一步检查为什么从较新版本中删除了此模式、但请注意、此内核 ID 检查并不表示版本10.0支持 SMP 模式

    此致、

    会面。