This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:查询有关适用于 PCIe 和以太网的 DRA821串行器/解串器配置(HSGMII/SGMII)的信息

Guru**** 2483455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497166/dra821u-q1-inquiry-regarding-dra821-serdes-configuration-for-pcie-and-ethernet-hsgmii-sgmii

器件型号:DRA821U-Q1
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 DRA821团队

大家好、这是关于 DRA821 SoC 的相关内容。

我计划在 DRA821上配置串行器/解串器通道、如下所示:

  • 通道0和通道1 :PCIe Gen3 (2通道)

  • 通道2 : HSGMII (2.5G)

  • 通道3 :SGMII

在此配置中、我想知道是否:

  1. 通道2 (HSGMII 2.5G) 通道3 (SGMII) 两者都可用作 本机以太网接口

  2. 可以使用 HSGMII 作为 eth1 SGMII 作为 eth2 独立运行、两个接口同时运行。

您能否确认此配置是否受支持?

非常感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="646551" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497166/dra821u-q1-inquiry-regarding-dra821-serdes-configuration-for-pcie-and-ethernet-hsgmii-sgmii

    我计划在 DRA821上配置串行器/解串器通道、如下所示:

    • 通道0和通道1 :PCIe Gen3 (2通道)

    • 通道2 : HSGMII (2.5G)

    • 通道3 :SGMII

    [/报价]

    不支持此配置。 这实质上是单个串行器/解串器上不支持的3种不同比特率和协议。 只能添加对两个不同比特率的支持。

    因此、您可以设置通道2、3 SGMII 或2.5G SGMII、也可以设置为仅具有子端口的通道之一 QSGMII。

    [引述 userid="646551" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497166/dra821u-q1-inquiry-regarding-dra821-serdes-configuration-for-pcie-and-ethernet-hsgmii-sgmii 通道2 (HSGMII 2.5G) 通道3 (SGMII) 两者都可用作 本机以太网接口 .
    Unknown 说:
    可以使用 HSGMII 作为 eth1 SGMII 作为 eth2 独立运行、两个接口同时运行。

    如果没有 PCIe、这两者都是可能的。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tanmay Patil

    然后...  是否可以这样使用?

    通道0和通道1:PCIe 第3代(2个通道)
    通道2:HSGMII (2.5G)-原生以太网(eth1)
    通道3:HSGMII (2.5G)-原生以太网(eth2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="646551" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1497166/dra821u-q1-inquiry-regarding-dra821-serdes-configuration-for-pcie-and-ethernet-hsgmii-sgmii/5753386 #5753386"] 通道0和通道1:PCIe 第3代(2个通道)
    通道2:HSGMII (2.5G)-原生以太网(eth1)
    通道3:HSGMII (2.5G)-原生以太网(eth2) [/报价]

    目前、软件中不提供此支持、但硬件支持此支持。 此要求的预期时间表是什么?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为今年第三季度左右将需要它。 是否可以届时在 SDK 中反映这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tanmay

    您是否已完成此目标日期的检查??

    我需要告诉我的老板这个目标日期这个星期三

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    无法在本周三之前确认目标日期。 它通常要经过回顾和讨论。 等待提交。  

    我应该能够在下周结束时告诉你。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、
    我有一个问题—是否可以使用下面的配置?

    • 串行器/解串器通道0和通道1:PCIe 第3代(2个通道)

    • SerDes 通道2:HSGMII (2.5G)–本机以太网(eth1)

    • RGMII 或 RMII (主域)–本机以太网(ETH2)

    您能否检查并确认?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tanmay

    你能回答这个问题吗?

    我正在等待您的回答

    谢谢你