This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:1.

Guru**** 2440040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510984/tms320c6678-1

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

大家好:

我正在使用进行嵌入式开发 Code Composer Studio (CCS) 我遇到了我想问的问题。

我的目标是fopen在模拟模式下通过函数读取 PC 上的本地文件。 具体来说、我想在仿真期间从目标器件(MCU 或 DSP)对 PC 文件系统执行文件操作。

在调试过程中、我注意到 CCS 似乎将fopen函数调用转发到主机操作系统、从而启用文件访问。 我想了解:

  1. 有任何问题 文档或示例 这说明了 CCS 如何在仿真模式下支持本地文件访问?

  2. 什么是 底层机制 仿真器如何与主机操作系统交互以访问文件系统?

  3. 中是否有任何特定设置 或目标器件供电 需要进行配置才能成功执行这些文件操作?

如果有任何人有相关经验或可以向我提供文档、我们将非常感激!

谢谢!